创建本地化对象

开发用来创建标签的设计时 NetLogic,该标签中包含本地化文本。
小贴士:
可从以下位置下载示例项目:
CreateLocalizedObjects.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 项目视图
    中,右键单击
    CreateLocalizedLabel
    ,然后选择
    执行 Method1
    MainWindow (type)
    下将出现
    MyLabelName
    本地化标签。
  3. 保存该项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal