创建 NetLogic

开发用于创建本地化标签的设计时 NetLogic。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器
  1. 创建 NetLogic
  2. 项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    设计时 NetLogic
  3. 将光标悬停在
    DesignTimeNetLogic1
    上,选择
    Edit
    并输入
    CreateLocalizedLabels
  4. 双击 NetLogic。
    外部代码编辑器将打开。
  5. 在代码编辑器中,按照如下所示,编辑
    public void Method1()
    [ExportMethod] public void Method1() { String labelName = "
    MyLabelName
    "; Label myLabel = Owner.Get<Label>(labelName); if (myLabel == null ) { myLabel = InformationModel.Make<Label>(labelName); myLabel.LocalizedText = new LocalizedText(myLabel.NodeId.NamespaceIndex, "
    myKey1
    "); Owner.Add(myLabel); } else { Log.Warning("Label with name " + labelName + " already exists"); } }
  6. 保存代码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal