搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
编辑本地化字典
将本地化字符串添加到本地化字典中,以维持字符串以多种语言形式存在。
在
项目视图
中,展开
翻译
。
双击
LocalizationDictionary1
。
将显示
翻译表
。
添加本地化字符串。请参见
翻译字符串
。
键
英语(美国),en-US
意大利语(意大利),it-IT
myKey1
英语
意大利语
小贴士:
请记下
myKey1
的值。开发 NetLogic 时需要用到此值。
创建本地化对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal