配置转换事件

当变量值或对象属性值满足特定条件时会触发相应的方法。
  1. 项目视图
    中,选择对象或变量。
  2. 属性
    中,右键单击一个变量或属性,然后选择
    新建
    转换事件
    小贴士: 如果需要,选择
    Add
    添加变量。
  3. 事件
    转换
    中,选择:
    • 等于
    • 不等于
    • 大于
    • 大于或等于
    • 少于
    • 小于或等于
  4. 设置
    属性。
    小贴士: 可以输入阈值或添加指向阈值的动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  5. 选择
    VariableTransitioned
    旁边的
    Add
  6. 选择方法:
    • 对于全局方法,展开
      命令
    • 对于局部方法,展开用于公开方法的节点(例如,
      数据网格
      节点公开
      刷新
      方法),或展开与特定 NetLogic 相关的节点。
  7. (可选)如果该方法需要参数,请展开此方法并设置参数。
  8. (可选)通过重复57 选择更多方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal