搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
事件
事件
是在运行时生成的消息,用于指示某种情况已发生。
事件执行名为方法的操作,以创建应用程序逻辑。为事件添加方法,并将此方法配置为让事件在运行时执行相应的操作。
创建项目
使用事件预定义的对象
方法
创建自定义事件
向对象中添加来自其他对象的事件
配置变更事件
配置转换事件
配置范围转换事件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal