查看对项目的更改

通过查看项目历史记录来查看为已打开的项目提交的更改。
在
版本历史记录
中,
本地历史记录
表示已提交到本地存储库的更改,
远程历史记录
表示已推送到远程存储库的更改。如果未使用计算机上的版本控制,请参见配置版本控制在
FactoryTalk Optix Studio
中查看项目历史记录。
  1. 在已打开项目的主工具栏中,选择
    查看历史记录
    。
  2. 在
    版本历史记录
    中,选择
    Select box
    以选择一个提交内容。该提交中的更改将突出显示。如果项目是新项目,则项目的所有内容都会突出显示。
  3. 展开突出显示的对象以查看该对象中的更改。
    小贴士: 对象中发生更改的值将被划掉,并有一个箭头指向新值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal