比较项目的版本

通过在
查看历史记录
中选择两种不同的已提交更改,可以对项目的两个不同版本进行比较。
  1. 在打开的项目中,选择
    查看历史记录
    。
  2. 在
    版本历史记录
    中,在要进行比较的两个不同提交中选择
    Select box
    。
    小贴士: 两个提交之间的差异将突出显示。
  3. (可选)要切换
    版本历史记录
    中显示的内容,请选择下列任一项:
    • 全部
      。打开该开关将显示项目中的所有内容。
    • 更新
      。打开该开关将仅显示所选提交之间的差异。这是默认设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal