用户身份验证

要以
FactoryTalk Optix
用户身份对自己进行身份验证,需要使用 GitHub 标识。如果没有 GitHub 标识,就无法将共享项目中已保存已和提交的更改推送到远程存储库。通过
FactoryTalk Optix 选项
添加您的 GitHub 标识,或者在尝试将更改推送到远程存储库时在 GitHub 中对自己进行身份验证。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal