验证您的标识

在 GitHub 中添加您的标识后,您将能够以
FactoryTalk Optix
身份对自己进行身份验证。要将共享项目中已保存和已提交的更改推送到远程存储库,需要使用您的标识。
  1. 选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    。
  2. 选择
    版本控制
    。
  3. 在
    选择提供者
    下面,选择
    GitHub
    。
  4. 选择
    添加标识
    。
您的 GitHub 标识将出现在
提供者标识登录
下面。您现在可以将共享项目中已保存和已提交的任何更改推送到远程存储库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal