移除用户身份验证

如果移除您的
FactoryTalk Optix
标识,则在将共享项目的已保存和已提交的更改推送到远程存储库时,将不再需要您的 GitHub 标识。
  1. 选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    。
  2. 选择
    版本控制
    。
  3. 在
    提供者标识登录
    下面,选择您的 GitHub 标识,然后选择
    删除
    。
您的 GitHub 标识将被移除。如果您尝试将共享项目中已保存和已提交的任何更改推送到远程存储库,系统将提示您通过再次创建 GitHub 标识来对自己进行身份验证。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal