从远程位置创建项目

从远程位置创建要与其他用户合作的远程项目,或将项目版本备份到远程存储库。
从远程位置创建项目会创建本地项目和本地存储库。它还用于配置关联的远程存储库 URL。在本地提交所做的更改,然后推送和拉取所做的更改,以便最新的更改可供您和其他人使用。
  1. 如果存在打开的项目,请选择
    项目
    ,然后选择
    关闭项目
    。
  2. 选择
    关闭
    ,或者如果存在要保存的更改,选择
    保存并关闭
    。
  3. 在起始页上,选择
    新建
    ,然后选择
    远程
    。
  4. 填写:
    1. 远程 URL。
      输入远程存储库的 URL。这是用于在远程存储项目的位置。如果您不知道此 URL,请咨询您的系统管理员。
    2. 位置
      。输入本地计算机上的文件夹,在该文件夹中,将保存并提交所做的更改,然后再将所做的更改推送到远程存储库。默认位置是
      C:\Users\
      UserName
      \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
      。选择
      浏览文件
      可浏览其他位置。
      小贴士: 如果已登录
      FactoryTalk Optix Studio
      ,则不必知道
      远程 URL
      或
      位置
      。
      创建新项目
      会自动显示所有可通过 GitHub 帐户访问的潜在存储库,以及您可以打开的所有远程项目。
  5. 选择
    打开
    。
    正在从远程打开项目
    将出现在状态栏中,而且将打开与远程存储库同名的新项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal