显示存储库和远程项目

登录到
FactoryTalk Optix
时,会自动显示可用于创建或打开远程项目的 GitHub 存储库和远程项目。
  1. 在
    FT
    Optix
    工具栏的右侧,选择
    登录
    。
  2. 在
    欢迎
    上,选择
    继续使用 MyRockwell-SAML
    。
  3. 在
    登录
    上,输入
    FactoryTalk Optix
    的 FactoryTalk Hub
    电子邮件
    和
    密码
    。
  4. (可选)要保持登录状态,选择
    使我保持登录状态
    。
  5. 选择
    登录
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal