将所做的更改推送到远程存储库

将所做的更改推送到远程存储库,以将项目备份到本地计算机以外的其他位置并为项目提供版本控制。推送到远程存储库的更改可供处理项目的其他人员使用。
当存在要推送的更改时,状态栏中将出现“本地更改可供推送”消息,
推送到远程
图标会显示蓝色数字以及要推送的提交数量。
重要提示: 将所做的更改推送到远程存储库时,项目必须已同步,否则系统将提示您从远程存储库中拉取更改并解决冲突。当存在要拉取的更改时,状态栏中将出现“本地和远程更改可供推送和拉取”消息,
从远程拉取
会显示蓝色数字以及要拉取的提交数量。 
  1. 从打开的项目中,选择
    推送到远程
    。
  2. 如果您因不具备
    FactoryTalk Optix Studio
    用户标识而无权在 GitHub 中将更改推送到远程存储库,则会显示消息“打开 GitAuthHandler.exe? https://github.oplatform.it 想打开此应用程序”以打开 GitHub 并创建您的标识。
    1. (可选)要始终允许 GitHub 打开链接以对您进行身份验证,请选择
      始终允许 github.platform.it 在关联应用程序中打开此类链接
      。
    2. 选择
      打开 GitAuthHandler.exe
      。将添加您的标识,您会获得将更改推送到远程存储库的授权。
  3. (可选)如果对本地项目启用了版本控制,并且您是第一次从本地项目推送更改,则可以将项目与远程存储库相关联:
    1. 在
      配置远程位置
      中的
      远程位置
      中,键入远程存储库的 URL。
    2. 选择
      确定
      。
  4. 如果先前未保存和提交更改,则在
    保存并提交
    中的
    提交消息
    中,输入所做更改的说明,然后选择
    确定
    。
所做的更改将提交到远程存储库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal