在运行时显示的语言

在运行时显示的语言取决于多种情况。
  • 用户区域设置。在运行时显示的语言是用户区域设置的语言。如果将术语翻译为除用户区域设置语言以外的语言,系统将按首选项顺序搜索语言。请参见配置会话和回退区域设置。
  • 画面引擎。画面引擎基于已连接的用户管理用户界面。在设计前或在运行时在画面引擎中配置用户。请参见画面引擎。
  • 会话。新会话的默认语言是用户的区域设置语言。您可以独立于用户的区域设置语言来更改会话的区域设置语言。请参见设置选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal