画面引擎

在运行时,画面引擎对象会显示一个
FactoryTalk Optix 应用程序
。

本地画面引擎

将本地画面引擎用于典型的 HMI 应用程序,这些应用程序通过操作员面板在目标上运行。一个项目中只能有一个本地画面引擎。
当您运行项目时,将生成一个交互会话,该会话对启动项目的用户进行身份验证。
您可以在交互会话中更改当前用户。根据所创建的用户和逻辑,界面可能会在同一个会话中动态变化。
小贴士: 要指定用户,请参见用于验证用户身份的全局方法或会话活动日志和审计。

Web 画面引擎

使用 Web 画面引擎让 Web 用户界面可供从不同 Web 浏览器连接的多个用户使用。Web 画面引擎与配有操作员面板的客户端设备和没有专用管理界面的设备上运行的 HMI 应用程序兼容。一个项目中只能有一个 Web 画面引擎。
当用户连接到 Web 服务器时,会为通过身份验证的用户生成交互会话。同一用户可通过从多个设备访问项目来生成其他交互会话。
小贴士: 每个会话都会创建一个启动窗口。请参见会话和区域设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal