设置选项

FactoryTalk Optix Studio
软件的特定全局设置。
全局设置包括用户界面上显示的语言、日志消息的激活、正在开发的功能的激活、任何 NetLogic C# 代码的默认代码编辑器、物理长度的计量单位以及版本控制设置。
  1. 在
    FactoryTalk Optix
    标题栏中,选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    后面的下拉箭头,然后选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    。
  2. 在
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    中,选择
    Optix Studio
    并填写:
    • 语言和区域设置
      。选择用户界面的语言。
    • 新对象命名语言
      。选择用于在新图形对象的工具提示中显示对象名称的语言。选择
      英语 (美国)
      或
      与 IDE 的语言相同
      。
    • 高级模式
      。激活
      输出
      窗格中显示的高级日志消息。选择
      高级模式
      并重新启动
      FactoryTalk Optix
      后,可在“开始”页面上创建没有默认内容的
      空白
      项目。
    • 显示功能预览
      。激活正在开发中的
      FactoryTalk Optix Studio
      功能,这些功能可能会导致项目不稳定。
    • 首选代码编辑器
      。设置用于任何 NetLogic C# 代码的默认代码编辑器。
    • 首选物理长度单位
      。设置物理长度的默认计量单位。
    • FTOptix Studio 日志级别
      。设置要在数据日志文件和
      输出
      窗格中显示的最高日志级别:
      • 错误
        。错误消息。
      • 警告
        。警告消息。
      • 信息
        。信息性消息。
      • 详细信息 1
        。用于故障排除的第一级详细消息。
      • 详细信息 2
        。用于故障排除的第二级详细消息。
    • 字体样式
      。仅在
      FactoryTalk Optix
      的桌面版本上设置用户界面的字体样式。接受默认的
      Roboto
      字体系列,或者选择
      系统
      以使用操作系统的默认字体。
    • 安全警告
      。如果先前在查看消息时已选择
      不再显示此警告
      ,则选择此选项会重新显示有关执行关键安全引用的任何 C# 警告。
  3. 选择
    版本控制
    ,并在
    版本控制用户配置
    下填写:
    • 用户名
      。将项目存储在版本控制存储库时登录的用户帐户的用户名。
    • 用户电子邮件
      。将项目存储在版本控制存储库时登录的用户帐户的电子邮件地址。
    • 在
      版本控制提供者和 ID
      下的
      选择提供者
      中,选择要使用的提供者,然后选择
      添加标识
      。使用凭据登录后,选择的提供者会显示在
      提供者标识登录
      下,并会显示已登录用户的用户名。
  4. 选择
    保存
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal