枚举数据控件对象中的项

通过在模型属性和目标节点之间创建动态链接,列出数据控件对象(如数据网格)中的项。
小贴士: 有关可用数据控件对象的信息,请参见数据控件对象。
  1. 在
    项目视图
    中,选择一个数据控件对象。
    例如,选择一个数据网格对象。
  2. 在
    属性
    中,在
    模型
    和包含要枚举的项的节点之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    例如,在
    模型
    和包含要枚举的对象的文件夹之间创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal