数据控件对象

数据控件对象包括:
对象
说明
组合框
一个下拉菜单,可从中选择项目节点或一个或多个数据库中的元素。
列表框
一个列表,可从中选择其他元素内部的元素,或者选择项目节点或数据库中的元素。
数据网格
一个表,其中显示项目节点或数据库中的数据。
趋势
趋势,显示从一个或多个变量中实时记录或读取的值。
XY 图表
一个图表,其中显示图形中二维变量的值。
饼图
一个图表,以饼图形式显示模型或数据库数据。
直方图
一个图表,以条形图形式显示模型或数据库数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal