复制图形对象

复制图形对象以复制其中的配置。在创建图形对象时,通过复制图形对象可实现一致性并节省时间。
  1. 在
    项目视图
    或窗口中,选择容器或图形对象。
  2. 右键单击图形对象,然后选择
    复制
    或按
    Ctrl
    C
    。
  3. 在
    项目视图
    或窗口中右键单击,然后选择
    粘贴
    或按
    Ctrl
    V
    。图形元素将粘贴到所复制的图形元素顶部。
  4. 将新图形对象拖离被复制的图形对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal