FTP 服务器配置

FTP 服务器会在
FactoryTalk Optix 应用程序
中启用 FTP 服务器。
运行时脚本
FTPServerLogic
会在
FactoryTalk Optix 应用程序
中启用 FTP 服务器。此脚本位于
模板库
的
Scripts
类别中。应当使用所导出的 OPC UA 方法(
StartFtpServer
和
StopFtpServer
)启动和停止服务器。

所需软件包

必需的参数

要配置 FTP 服务器,需要使用以下参数:
参数
说明
配置
IPAddress
分配给服务器的 IP 地址。
默认值设置为
127.0.0.1
。
Port
分配给 FTP 服务器的端口,
默认值为
21
。
FilesystemRoot
FTP 服务器对客户端仅公开本地文件系统的一小部分
在
FactoryTalk Optix 面板
上,只能设置:
  • %PROJECTDIR%
  • %APPLICATIONDIR%
  • %USB
    <n>
    %
    ,其中
    <n>
    是 USB 设备的累进编号。
MinimumPASVPort
用于管理文件列表和文件传输的最小端口号。
此值必须大于默认值
1024
。
MaximumPASVPort
用于管理文件列表或文件传输的最大端口号。
此值必须大于
MinimumPASVPort
。
MaximumPASVPort
的默认值为
1100
。
Username/Password
FTP 服务器登录凭据
ServerCertificateFile
服务器公共证书文件,符合标准 X509v3,扩展名为 .der。
该文件必须位于 FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs 文件夹中。如果指定该文件,还必须指定私钥。如果未指定该文件,在运行时,它将在 FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs 文件夹中自动生成。
ServerPrivateKeyFile
服务器私钥文件,采用 ASCII Base64 编码,扩展名为 .pem。
该文件必须位于 FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs 文件夹中。如果指定该文件,还必须指定证书。如果未指定该文件,在运行时,它将在 FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs 文件夹中自动生成。
UseFtps
确定要使用的协议:FTP 或 FTPS。
通过 StartFtpServer/StopFtpServer 方法启动/停止 FTP 服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal