开发用于导入对象的解决方案

此设计时脚本可在项目中基于
CSV
文件中的数据创建对象。
小贴士:
可从以下位置下载示例项目:
ObjectsFromCSV.zip
先决条件
在以下示例中,
CSV
文件中包含有关报警和这些报警所用模型变量的信息。
variable,var1,boolean variable,var2,uint32 alarm,alarm1,digital,var alarm,alarm2,analog,var2
CSV
列说明
#1 列
#2 列
#3 列
#4 列
指示是需要创建项目变量(关键字
variable
)还是报警(关键字
alarm
)。
指示要创建的节点的名称。
指示用于创建变量的数据类型:
  • 数字(关键字
    digital
    )
  • 限制(关键字
    analog
    )
指示报警所指向的变量。
小贴士:
CSV
文件是示例项目的一部分。也可以从以下位置单独下载
CSV
文件: alarms.csv
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal