从 CSV 文件创建对象

使用设计时脚本在项目中基于
CSV
文件创建对象。
先决条件
  • 获取或准备一个包含对象相关信息的
    CSV
    文件,这些对象要导入到项目中。
    小贴士:
    CSV
    文件是示例项目的一部分。也可以从以下位置单独下载
    CSV
    文件: alarms.csv
  1. 从 CSV 文件创建对象
  2. 在
    项目视图
    中,选择
    AlarmImporter
    。
  3. 在
    属性
    中,选择
    AbsoluteResourceUri
    旁边的
    浏览
    。
  4. 选择一个包含对象相关信息的
    CSV
    文件。
    选择
    alarms.csv
  5. 在
    项目视图
    中,右键单击
    AlarmImporter
    ,然后选择
    执行 ImportAlarms
    。
  • 变量将导入到
    模型
    文件夹中。
  • 报警将导入到
    报警
    文件夹中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal