开发可定期进行数据采样和存储的解决方案

创建可定期对变量的值进行采样并将该数据存储在嵌入式数据库中的应用程序。
示例应用程序
提醒事项:
下载示例项目:
PeriodicallySamplingStoring.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 在
    项目视图
    中,右键单击
    模型
    ,然后选择
    新建
    变量
    。
  3. 创建带有可监测变量的嵌入式数据库的定期数据记录器。请参见添加数据记录器。
  4. 排列界面元素。
  5. 保存该项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal