添加中断

使用“
新建中断
”对话框可以为
Micro800
控制器程序创建中断。可用的中断类型随所选控制器而发生变化。添加、配置或删除中断时,控制器必须处于脱机状态。
中断可用于:
  • 设置梯形图子例程执行之间的时间间隔。
  • 强制用户中断功能在不使用梯形图逻辑的情况下启动。
  • 允许或禁止高速计数器 (High Speed Counter, HSC) 中断的上溢和下溢。
  • 允许或禁止 HSC 中断的高预设和低预设。
先决条件
  • 创建
    Micro800
    控制器项目。
  • 控制器处于脱机状态。
要添加中断
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,右键单击“
    程序
    ”,然后选择“
    新建中断
    ”。
  2. 在“
    新建中断
    ”中,执行以下操作:
    1. 在“
      名称
      ”框中,输入中断名称。
    2. 从“
      类型
      ”列表中,选择中断类型。
    3. 在
      ID
      列表中,为中断选择一个标识符。
    4. 从“
      程序类型
      ”列表中,选择项目中要用于中断的程序类型。
  3. 选择中断类型的参数。
  4. 选择“
    创建
    ”。
    小贴士:
    • 要删除中断,请在“
      项目组织管理器
      ”中右键单击该中断,然后选择“
      删除
      ”。
    • 要编辑添加的中断,请在“
      项目组织管理器
      ”中选择中断,然后在“
      属性
      ”窗格中编辑其属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal