强制 I/O 变量

强制指定变量可能会导致机器突然移动,从而可能会造成人身伤害或设备损坏。强制指定变量时应极为小心。
仅可以强制指定 I/O 变量的值。强制设置变量时,请注意以下规则:
  • 无法强制指定用户定义的变量和非 I/O 变量的值。
  • 不能强制指定独立于用户程序扫描执行的 HSC 和运动等特殊函数。例如,对于运动函数,不能强制指定驱动器就绪输入。
  • LED 状态指示器始终与 I/O 的物理值相匹配。
  • 不能强制指定正常变量和非物理内部变量。
  • 与输入不同,输出是在物理上被强制指定值的。LED 状态指示器会显示被强制指定的值,但用户程序不会使用被强制指定的值。
  • 控制器关闭后,所有 I/O 强制会从内存中清除。
强制行为
I/O 变量强制行为示意图
先决条件
  • 控制器处于联机状态。
强制指定 I/O 变量的值
  1. 在变量监视器中,找到要强制指定值的变量。
  2. 选中变量的“
    强制
    ”复选框。
  3. 在对应的“值”列中键入值。
    • 对于输入变量,输入“
      值
      ”。
    • 对于输出变量,输入“
      物理值
      ”。
被强制指定值的变量示例
对于变量,“
值
”和“
物理值
”列中显示的值根据变量是输入变量还是输出变量而有所不同。
  • 输入变量(读取)行为 - 强制从传感器读取温度读数
    说明了如何强制指定从传感器读到的温度读数示意图
  • 输出变量(写入)行为 - 强制关闭执行器阀
    说明了如何强制关闭执行器阀的示意图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal