搜索
FactoryTalk Design Workbench 帮助
Micro800 控制器程序元素
程序元素是指用于生成功能块图 (Function Block Diagram, FBD)、梯形图 (Ladder Diagram, LD) 和结构化文本 (Structured Text, ST) 程序和用户定义的功能块 (User-Defined Function Block, UDFB) 的元素。
程序
函数
功能块
运算符
变量
数据类型
Micro800 控制器
程序
函数
功能块
运算符
执行规则
保留关键字
强制 I/O 变量
数据类型概述
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal