运动概览

在
FactoryTalk Design Workbench
中,
Micro800
控制器通过针对控制轴使用高速脉冲序列输出 (Pulse-Train Outputs, PTO) 或针对反馈轴使用高速计数器插件来支持运动。
轴的配置包括限制、动态和原位。控制轴使用 MC_MoveRelative 等运动指令来编程。轴状态可用作全局 AXIS_REF 变量,通过 MC_ReadStatus 等运动指令使用。支持的 PTO 轴数取决于项目中的
Micro800
控制器类型。在全局变量中提供了运动引擎状态、轴状态和控制信息数据。
小贴士:
  • 必须为支持运动的控制器配置运动设置。
  • 当 2080-MOT-HSC 插件模块是控制器配置的一部分并且已使用反馈轴来启用时,
    FBAxis
    选项可用。
通过执行以下操作之一,为
Micro800
控制器配置 PTO 运动设置:
  • 使用“
    控制器
    ”树中的“
    PTO 运动
    ”节点提供的配置页面。
  • 使用运动控制指令创建控制器程序。
以下部分列出了运动的全局变量数据类型:
  • _MOTION_DIAG
    : 一种全局变量结构数据类型,包含运动引擎的状态和控制信息。这些变量适用于分配给控制器的所有轴。
  • AXIS_REF
    :一种全局变量结构数据类型,包含运动轴的状态和控制信息。
  • FBAXIS_REF
    :一种全局变量结构数据类型,包含 FBAxis 的状态和控制信息。
有关控制器输入和输出的详细信息,请参见 Micro830、Micro850 和 Micro870 可编程控制器用户手册(出版号 2080-UM002)。
支持运动控制的 Micro800 控制器
控制器类型编号
控制轴的数量
最大反馈轴数
输入数
输出数
2080-L50E-24QBB
2
3
14
10
2080-L50E-24QVB
2
3
14
10
2080-L50E-48QBB
3
4
28
20
2080-L50E-48QVB
3
4
28
20
2080-L70E-24QBB
2
3
14
10
2080-L70E-24QBBN
2
3
14
10
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal