DeviceNet 扫描仪状态代码

2080-DNET20 插件模块用于将 DeviceNet 功能添加到
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 或
Micro870
L70E 控制器。
DeviceNet 扫描仪状态代码
状态值
描述
65
自动扫描可用(仅扫描仪状态)
67
保留
68
保留
69
保留
70
扫描仪未通过 DUP MAC 检查
71
扫描清单中的非法值
72
设备停止通信
73
设备与扫描清单不符
74
扫描仪已检测到数据溢出
75
未检测到网络流量
76
未检测到扫描仪的网络流量
77
返回的数据大小与扫描列表不匹配
78
扫描清单中的设备在子网中不可用
79
扫描仪无法传输消息
80
扫描仪处于闲置模式操作
81
扫描仪处于故障模式操作
82
I/O 片段失序
83
设备拒绝初始化
84
设备尚未初始化
85
数据大小在与此设备的连接上不正确
86
设备(从站)进入闲置
87
共享主站尚未分配从站
88
共享主站未分配的必需的选择
89
处理程序下载失败
90
用户禁用扫描仪
91
检测到扫描仪总线关闭
92
未检测到网络电源
93
检测到一个或多个配置程序块的 CRC 故障
94
保留
95
扫描仪应用程序刷新已更新
96
端口处于测试模式操作
97
用户暂停扫描仪
98
Esc、上溢、分隔或其他处理器错误
99
扫描仪看门狗已超时
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal