配置扩展模块的扫描间隔
Micro870
L70E 控制器支持为电源模块以外的各扩展模块配置扫描间隔。这让控制器能够在“运行
”模式下有选择地跳过扫描特定的扩展模块。例如,将模拟模块的扫描间隔设置为每五个周期一次,可以减少对变化缓慢的模拟数据过度扫描,从而缩短程序周期时间。
小贴士:
仅当扩展模块超过四个时,优化扫描间隔以缩短程序周期时间才有效。
先决条件
- 将Micro870L70E 控制器添加到项目。
要配置扩展模块的扫描间隔
- 在“项目组织管理器”中,转到 。
- 右键单击“扩展”,然后选择“扫描周期”。
- 在“扫描周期”中,从“自定义扫描间隔”列表中选择扫描间隔。默认情况下,模拟模块使用选择的“自定义扫描间隔”,而数字模块则设置为“每次扫描”。
- 根据需要选择“初始同步”以同时启动所有模块的扫描。在从“编程”模式更改为“运行”模式后的首次扫描期间,将扫描所有模块,无论其“初始同步”配置如何。
- 在“扫描间隔”列表中,根据需要为各个模块选择“每次扫描”或“自定义扫描间隔”。
- 选择“确定”。
扩展模块的扫描间隔

提供反馈