扩展模块
2085 扩展模块连接至
Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器右侧,用于扩展这些控制器的功能。支持的扩展模块数量随控制器类型而异:- 低于 24 个数字 I/O 点的Micro850L50E 控制器最多支持四个扩展 I/O 模块和最多 132 个数字 I/O 点。
- 具有 48 个数字 I/O 点的Micro850L50E 控制器最多支持四个扩展 I/O 模块和最多 192 个数字 I/O 点。
- Micro870L70E 控制器最多支持八个扩展 I/O 模块(如果已连接电源模块),并且最多支持 304 个数字 I/O 点。
在
FactoryTalk Design Workbench
中,您可以配置在扩展模块不存在时是否使控制器出现故障。要检查扩展模块是否存在,请使用 MODULE_INFO 指令。下图显示了具有三个扩展模块和一个电源模块的
Micro870
L70E 控制器配置。电源模块必须位于插槽 2、3、4 或 5 中。由于
Micro870
L70E 扩展模块没有输入或输出,因此它使用物理插槽而非逻辑插槽。带扩展模块的 Micro870 L70E 控制器

在将模拟或数字扩展模块添加到控制器之后,会:
- 在控制器项目中创建全局变量以支持其他 I/O 点。
- 模块的目录和插槽编号显示在“项目组织管理器”中。要打开扩展模块的配置页面,请在“项目组织管理器”中转至 ,然后双击扩展模块。
模型编号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
2085-IF4 | 多通道模拟 | 4 通道 14 位模拟和电流输入模块 |
2085-IF8 | 多通道模拟 | 8 通道 14 位模拟和电流输入模块 |
2085-IRT4 | 多通道模拟 | 4 通道 RTD 和 TC 温度模块 |
2085-OF4 | 多通道模拟 | 4 通道 12 位模拟电压和电流输出模块 |
2085-IA8 | 离散 I/O 数字 | 8 通道 120 V AC 输入模块 |
2085-IM8 | 离散 I/O 数字 | 8 通道 240V AC 输入模块 |
2085-IQ16 | 离散 I/O 数字 | 16 通道 24 VDC 漏/源输入模块 |
2085-IQ32T | 离散 I/O 数字 | 32 通道 24 VDC 漏/源输入模块 |
2085-OA8 | 离散 I/O 数字 | 8 通道 120/240 VAC 输出模块 |
2085-OB16 | 离散 I/O 数字 | 16 通道 DC 源输出模块 |
2085-OV16 | 离散 I/O 数字 | 16 通道 DC 漏输出模块 |
2085-OW16 | 离散 I/O 数字 | 16 通道继电器输出模块 |
2085-OW8 | 离散 I/O 数字 | 8 通道继电器输出模块 |
2085-EP24VDC | 电源 | 24V 直流电源模块 |
有关扩展模块的详细信息,请参见《Micro830、Micro850 和 Micro870 可编程控制器用户手册 - 2080-UM002_-EN-E》。 | ||
提供反馈