将扩展模块添加到控制器项目
扩展 I/O 模块通过优化 I/O 计数和类型的灵活性来扩展
Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器的功能。对于
Micro850
L50E 控制器:- 添加不超过四个扩展模块。
- 为了避免程序编译问题,将数字输入和输出的总数限制为:
- 192 或更少(对于具有 48 个数字 I/O 点的Micro850L50E 控制器)。
- 132 或更少(对于其他Micro850L50E 控制器)。
对于
Micro870
L70E 控制器:- 添加不超过八个扩展模块和不超过一个电源扩展模块。
- 为了避免程序编译错误,将数字输入和输出的总数限制为 304 或更少。
将扩展模块添加到控制器项目
- 在“项目组织管理器”中,转到 。
- 右键单击“扩展”,然后选择“新建模块”。
- 在“添加模块”中,选择一个扩展模块,然后选择“添加”。
- 在“设备定义”中,根据需要选择插槽、版本和控制器故障行为,然后选择“确定”。
提供反馈