用户界面

使用
FactoryTalk Design Workbench
用户界面 (User Interface, UI) 可以创建项目和指定要查看的窗格,并可在必要时重置为默认布局。
FactoryTalk Design Workbench 用户界面
FactoryTalk Design Workbench 用户界面
UI 上的各项
项目
名称
描述
callout_orange1
包含
FactoryTalk Design Workbench
和活动窗口的菜单项。
callout_orange2
工具栏
包含:
  • 保存
    和
    联机中心
    按钮。
  • “运行模式更改”(Run Mode Change, RMC) 工具栏包含用于在 RMC 期间开始联机编辑、测试、接受和完成更改的按钮。
    如果 RMC 正在进行、未测试或未被程序组织单元(POU)接受,则在
    项目组织管理器
    中,该 POU 旁会出现以下图标以指示更改:
    • 继续 RMC 编辑 表示存在正在进行或未保存的 RMC 更改。在重新连接到控制器之前,可以选择继续编辑。
    • 继续 RMC 测试 表示正在对 POU 进行测试。重新连接到控制器之前,可以选择继续测试 POU。
callout_orange3
在一个组织有序的树视图中显示项目的设备、I/O 配置和程序元素。
callout_orange4
包含用于显示或隐藏特定窗格的按钮开关。
callout_orange5
包含:
  • 一个“
    控制台
    ”页面,显示添加的设备及其连接状态和日志条目。
  • 一个“
    错误列表
    ”页面,显示错误、警告和消息的描述、位置和时间戳。
  • 一个“
    日志
    ”页面,显示日志描述和时间戳。
callout1
工作区
包含用于配置设备和生成程序的选项。内容随打开的页面不同而异。
callout2
“连接”窗格
对于添加的每个设备,“
连接
”窗格都包含:
  • 设备名称和目录编号。
  • 用于连接到设备的连接路径(如有)。
  • 用于连接到设备或与设备断开连接的开关。
  • “
    控制器模式
    ”列表,用于查看和更改控制器连接模式。
  • “
    故障
    ”按钮,用于打开
    Micro800
    控制器的故障诊断页面。
  • “
    诊断
    ”按钮,用于打开控制器和通信诊断页面。
  • “
    安全
    ”按钮,可打开用于设置、清除或更改控制器密码的页面。
callout3
包含可以添加到打开的语言编辑器中的逻辑元素和指令。
callout4
显示所选项的属性。
可以在“
属性
”窗格中编辑属性。
callout5
错误指示器
显示当前项目中的错误总数,仅统计来自已生成和已验证的 POU 的错误。
callout6
警告指示器
显示当前项目中的警告总数,仅统计来自已生成和已验证的 POU 的错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal