打开诊断页面
要打开控制器诊断页面,可以使用“
设备
”菜单、“连接
”窗格或其中一个控制器配置页面。先决条件
- 控制器处于联机状态。
要打开诊断页面
- 请执行以下操作之一:
- 在“连接”中,选择
以展开控制器信息,然后选择“诊断”。 - 在“项目组织管理器”中,选择控制器,然后从“设备”菜单中选择“诊断”。
- 在以下任一页面中,选择“诊断”:
- 启动(Micro810LC10 控制器)
- 启动/故障
- 串行端口
- 以太网
- 内存卡
- LCD 模块(Micro810LC10 控制器)
- 插件模块 > 2080-SERIALISOL
- 插件模块 - 2080-MEMBAK-RTC2
- 插件模块 (2080-MEMBAK-RTC)
提供反馈