控制器应用编程工作区
控制器应用程序工作区是查看、配置、监控
FactoryTalk Design Workbench
项目中的 Micro800
控制器以及对其进行故障排除的主要区域。控制器应用程序工作区包含
控制器
树和控制器配置页面。Micro870 L70E 控制器的控制器树和“常规”配置页面

控制器树
“
控制器
”树列出 Micro800
控制器的可用配置。“
控制器
”树中的节点随控制器类型的不同而异。下表列出了“控制器
”树中的节点。Node | 适用于 |
|---|---|
常规 | 全部 |
内存 | 全部 |
启动/故障 | 全部 |
串行端口 | Micro820 L20E、Micro850 L50E 和 Micro870 L70E 控制器 |
USB 端口 | Micro820 L20E、Micro850 L50E 和 Micro870 L70E 控制器 |
以太网 | Micro820 L20E、Micro850 L50E 和 Micro870 L70E 控制器 |
Modbus 映射 | Micro820 L20E、Micro850 L50E 和 Micro870 L70E 控制器 |
MicroLogix 映射 | Micro850 L50E 和 Micro870 L70E 控制器 |
实时时钟 | 全部 |
运动 | 2080-L50E- xx QBB、2080-L50E-xx QVB 和 2080-L70E-xx QBB(N) 控制器 |
远程 LCD | Micro820 L20E、Micro850 L50E 和 Micro870 L70E 控制器 |
LCD 模块 | Micro810 LC10 控制器 |
数据日志 | Micro820 L20E、Micro850 L50E 和 Micro870 L70E 控制器
|
配方 | Micro820 L20E、Micro850 L50E 和 Micro870 L70E 控制器“ 管理配方 ”功能在将 SD 卡添加到控制器后可用。 |
控制器配置页面
控制器配置页面上的内容随控制器类型和所选树节点的不同而异。使用控制器配置页面可执行以下操作:
- 查看和配置当前控制器的相关设置。
- 调整页面大小。
提供反馈