建立与控制器的通信

使用此任务可建立与控制器的通信,并完成以下任务︰
  • 用 USB 电缆将
    Micro870
    L70E 控制器连接到计算机。
  • 添加 USB 驱动程序。
  • 连接到
    Micro800
    控制器。
  • (可选)添加以太网驱动程序,并手动输入
    Micro800
    控制器的 IP 地址。
在执行这些步骤之前,应先创建 Traffic_Controller_FB 用户定义的功能块,定义输入和输出变量,并将 Traffic_Controller_FB 的实例添加到 Traffic_Light_Control 梯形图程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal