添加以太网驱动程序,并手动输入 Micro800 控制器的 IP 地址

如果使用以太网而不是 USB 来连接到控制器,将默认安装 EtherNet/IP 驱动程序,然后您可以连接到与计算机在同一个子网中的设备。如果动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 服务器可用,大多数情况下,您的计算机和设备(例如默认为 DHCP 的
Micro870
L70E 控制器)将被分配允许其使用此 EtherNet/IP 驱动程序进行通讯的 IP 地址。EtherNet/IP 驱动程序可以浏览子网中的所有设备。
为防止设备不与计算机在同一个子网中或您不想在子网中查看所有设备,建议安装“以太网设备”驱动程序,这将要求您手动输入设备的 IP 地址
添加以太网驱动程序,并手动输入 Micro800 控制器的 IP 地址
  1. 执行以下操作之一,打开“
    选择设备
    ”:
    • 选择 “联机中心”按钮 以打开“
      联机中心
      ”,然后选择 打开“选择设备”按钮。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择 “搜索设备”按钮。
  2. 在“
    选择设备
    ”中,选择 “配置驱动器”按钮。
  3. 在“
    配置驱动程序
    ”的“
    可用驱动程序类型
    ”列表中,选择“
    以太网
    ”。
    “配置驱动程序”对话框 -“添加以太网设备”
  4. 选择“
    新增
    ”。
  5. 在“
    配置驱动程序
    ”中,根据需要更改“
    名称
    ”,然后在“
    设备列表/范围
    ”框中输入控制器的 IP 地址。
    建议向 IP 地址附加“:EIP”,以避开 CSPv4 端口 2222。
    “配置驱动程序”对话框
  6. 选择“
    确定
    ”。
  7. 在“
    配置驱动器
    ”中,选择“
    关闭
    ”。
  8. 在“
    选择设备
    ”中,展开已添加的以太网设备驱动程序,选择控制器,然后选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal