通过 USB 建立与控制器的通信

按照以下步骤通过 USB 建立与控制器的通信。
通过 USB 建立与控制器的通信
  1. 接通控制器的电源。
  2. 直接将 USB 电缆的两端分别插入计算机和控制器。
  3. 在
    FactoryTalk Design Workbench
    中,执行以下操作之一,以打开“
    联机中心
    ”:
    • 选择 “联机中心”按钮。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,右键单击控制器节点,然后选择“
      下载
      ”。
  4. 在“
    联机中心
    ”中,选择 打开选择设备按钮。
  5. 在
    选择设备
    中,选择位于虚拟机架下的
    Micro870
    L70E 控制器,然后选择“
    确定
    ”。现在,在
    FactoryTalk Design Workbench
    中可识别控制器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal