从一个会话复制程序组织单元,然后将其粘贴到另一个会话

打开多个
FactoryTalk Design Workbench
会话,然后将程序组织单元 (Program Organization Unit, POU) 从一个打开的会话复制到另一个打开的会话。复制的 POU 将保留其配置选项。
从一个会话复制 POU,然后将其粘贴到另一个会话
  1. 打开一个
    FactoryTalk Design Workbench
    会话,并创建新项目或打开现有项目。
  2. 打开另一个会话和另一个项目。
  3. 在一个会话中,右键单击 POU,然后选择“
    复制
    ”。
  4. 在另一个会话的“
    项目组织管理器
    ”中,双击要在其下粘贴 POU 的节点,然后选择“
    粘贴
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal