导入项目

使用“
欢迎使用
”页面或“
文件
”菜单将项目导入
FactoryTalk Design Workbench
。
  • 不能将在更高版本的
    FactoryTalk Design Workbench
    中创建的项目导入到较低版本。
  • 您可以将以下控制器类型的项目从
    Connected Components Workbench
    版本 22.00 或 23.00 导入
    FactoryTalk Design Workbench
    :
    支持旧项目导入的控制器
    控制器类型
    支持的版本
    Micro810
    R7.00
    L20E
    R23.00
    L50E
    R22.00 或更高版本
    L70E
    R22.00 或更高版本
  • 不能将在
    FactoryTalk Design Workbench
    中创建的项目导入到
    Connected Components Workbench
    中。
  • 导入文件格式为 CCWARC(对于
    Connected Components Workbench
    项目)或 FTDWA(对于
    FactoryTalk Design Workbench
    项目)。
先决条件
  • 关闭所有打开的项目。
  • 控制器处于脱机状态。
要导入项目
  1. 通过执行以下操作之一打开“
    导入项目
    ”:
    • 在“
      欢迎使用
      ”页面上,选择“
      导入项目
      ”。
    • 在“
      文件
      ”菜单中,选择“
      导入项目
      ”。
  2. 在“
    导入项目
    ”中,选择“
    浏览
    ”。
  3. 在“
    打开
    ”中,找到并选择文件,然后选择“
    打开
    ”。
  4. 在“
    导入项目
    ”中,选择“
    导入
    ”。
    重复项目名称会附加一个编号,以避免覆盖现有项目文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal