中断参数

支持的中断参数因中断类型不同而异。
中断参数
中断参数
描述
自动开始
确定是否在不使用任何梯形图逻辑的情况下强制执行用户中断功能配置。
默认情况下,此选项处于关闭状态。打开时,将在无任何梯形图逻辑的情况下强制中断。
该中断参数可用于以下中断类型︰
  • 事件输入中断 (Event input interrupt, EII)
  • 可选定时中断 (Selectable Timed Interrupt, STI)
  • 通用插件模块 (Universal Plug-In Module, UPM) 中断
  • 高速计数器 (High Speed Counter, HSC) 用户中断
嵌入式输入
列出与用户中断功能关联的嵌入式输入的索引编号。不同控制器类型的嵌入式输入值:
  • 可用于 24 点控制器的十四个嵌入式变量:从 IO_EM_DI_00 到 IO_EM_DI_13
  • 可用于 48 点控制器的十六个嵌入式变量:从 IO_EM_DI_00 到 IO_EM_DI_15
该中断参数可用于 EII。
设置点 (STI)
指定在各次执行 STI 梯形图子例程之间的时间段。
如果程序包含 STI 程序组织单元的许多梯级,并且 STI 值很小,则即使不是全部,中断也可能会消耗很大一部分 CPU 资源。可能会发生以下问题:
  • “程序扫描”已超出看门狗超时值 (0xD011)。
  • 值范围为 0 到 65,535。默认值为 0。
  • 该中断参数可用于 STI。
上溢掩码 (HSCO.MV)
允许或禁止发生上溢中断。如果该位已清除 (0),且高速计数器 (HSC) 检测到“达到上溢”条件,则不会执行 HSC 用户中断。
“上溢掩码”(MV) 位由用户程序控制,在重启过程中将保留其值。用户程序必须设置并清除 MV 位。
HSC 模式:0...9
该中断参数可用于 HSC 用户中断。
下溢掩码 (HSCO.MN)
允许或禁止发生下溢中断。如果该位已清除 (0),且 HSC 检测到“达到下溢”条件,则不会执行 HSC 用户中断。
“下溢掩码”(MN) 位由用户程序控制,在重启过程中其值将保留。用户程序必须设置和清除 MN 位。
HSC 模式:2...9
该中断参数可用于 HSC 用户中断。
高预设掩码 (HSCO.MH)
允许或禁止发生高预设中断。如果该位已清除 (0),且 HSC 检测到“达到高预设”条件,则不会执行 HSC 用户中断。
“预设掩码上限”(MH) 位由用户程序控制,在重启过程中其值将保留。用户程序必须设置和清除 MH 位。
HSC 模式:0...9
该中断参数可用于 HSC 用户中断。
低预设掩码 (HSCO.ML)
允许或禁止发生低预设中断。如果该位已清除 (0),且 HSC 检测到“达到低预设”条件,则不会执行 HSC 用户中断。
“预设掩码下限”(ML) 位由用户程序控制,在重启过程中其值将保留。用户程序必须设置和清除“ML”位。
HSC 模式:2...9
该中断参数可用于 HSC 用户中断。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal