MC_Reset(运动控制复位)

MC_Reset 指令可通过复位所有内部轴相关错误将轴状态从“错误停止”转换为“静止”。功能块实例的输出不会改变。
操作详细信息︰
  • 如果在执行 MC_Reset 后轴报警状态保持不变,则执行 MC_Power,然后执行 MC_Reset。
  • MC_Reset 仅将轴状态从“错误停止”复位为“静止”。当轴处于其他状态(包括“已禁用”)时执行 MC_Reset 会导致出现错误,但对正在进行的运动或轴的状态没有影响。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于支持运动控制的 L50E 和 L70E 控制器。
MC_Reset
MC_Reset
MC_Reset 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行当前 MC_Reset 计算。
  • FALSE:不执行比较。
仅适用于梯形图程序。
AxisIn
输入
AXIS_REF
FB_AXIS_REF
使用 AXIS_REF 数据类型定义 AxisIn。
对于 FB_Axis(反馈轴),使用 FB_AXIS_REF 数据类型定义 AxisIn。
Execute
输入
BOOL
TRUE: 将轴复位为上升沿。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。
Axis
输出
AXIS_REF
梯形图编程中的轴输出为只读。
Done
输出
BOOL
TRUE: 轴状态为“静止” 或“已禁用”。
Busy
输出
BOOL
TRUE: 功能块未完成。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
  • TRUE: 检测到错误。
  • FALSE:无错误。
ErrorID
输出
UINT
标识错误的唯一数字。在运动控制功能块错误 ID 中定义该指令的错误。

MC_Reset 示例

MC_Reset 功能块图示例
MC_Reset 梯形图示例
MC_Reset 梯形图示例
MC_Reset 结构化文本示例
MC_Reset 结构化文本示例
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal