创建梯形图并添加变量

创建梯形图,然后将局部变量添加到梯级。此示例程序使用 2080-L50E-24QVB 控制器。所有 L50E 控制器均支持 高速计数器。
先决条件
  • 创建
    Micro800
    控制器项目,并添加支持 HSC 的控制器。
  • 控制器处于脱机状态。
创建梯形图并添加变量
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,右键单击“
    程序
    ”,然后选择“
    新建程序
    ”。
  2. 在“
    新建程序
    ”中,输入程序名称,验证类型是否为“
    梯形图
    ”,然后选择“
    创建
    ”。
  3. 执行以下操作之一,打开该程序:
    • 双击该程序。
    • 选择该程序,然后选择
      Enter
      键。
  4. 执行以下操作之一,将直接触点添加到第一个梯形图梯级:
    • 在“
      工具箱
      ”的“
      搜索
      ”中输入
      XIC
      ,然后将其拖动到语言编辑器中的第一个梯级。
    • 在“
      工具箱
      ”中,双击
      XIC
      以将其添加到第一个梯形图梯级。
  5. 将变量分配给直接触点。
    • 右键单击
      XIC
      指令,然后选择“
      选择变量
      ”。
    • 在变量选择器中,选择
      <controller-name>
      导航选项卡,然后双击“
      全局变量
      ”。
    • 在全局变量选择器中,选择
      _IO_EM_DI_05
      ,然后选择“
      选择
      ”。
  6. 执行以下操作之一,以添加 HSC 指令:
    1. 在“
      工具箱
      ”的“
      搜索
      ”中输入
      HSC
      ,然后将其拖至语言编辑器中 XIC 指令的右侧。
    2. 在“
      工具箱
      ”中,双击
      HSC
      ,然后将添加的 HSC 指令拖至语言编辑器中 XIC 指令的右侧。
  7. 在“
    项目组织管理器
    ”中,在创建的程序下双击“
    局部变量
    ”。
  8. 在局部变量网格中,添加以下变量:
    局部变量
    变量名
    数据类型
    MyCommand
    USINT
    MyAppData
    HSCAPP
    MyInfo
    HSCSTS
    MyPLS
    PLS
    MyStatus
    UINT
    局部变量网格与下图相似:
    HSC 示例局部变量网格
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal