将值分配给 HSC 变量

添加变量后,使用以下步骤,通过使用变量网格中的“
初始值
”列,将值添加到变量。标准程序通常使用例程将值分配给变量。
将值分配给 HSC 变量
  1. 打开局部变量网格。
  2. 根据下表为 MyAppData 变量输入初始值。
    初始值
    变量名
    数据类型
    初始值
    MyAppData.PlsEnable
    BOOL
    否
    MyAppData.HscID
    UINT
    0
    MyAppData.HscMode
    UINT
    6
    MyAppData.Accumulator
    DINT
    留空
    MyAppData.HPSetting
    DINT
    40
    MyAppData.LPSetting
    DINT
    -40
    MyAppData.OFSetting
    DINT
    50
    MyAppData.UFSetting
    DINT
    -50
    MyAppData.OutputMask
    UDINT
    3
    MyAppData.HPOutput
    UDINT
    1
    MyAppData.LPOutput
    UDINT
    2
    HSC 的初始值
    有关值的信息,请参阅 HSCAPP 数据类型和 HSCCmd 值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal