HSCCmd 值

下表描述了每个 HSC 命令值的 HSC 命令。
每个 HSC 命令值的 HSC 命令
HSC 命令
命令描述
0x01
HSC 运行:
  • 启动 HSC(如果 HSC 处于闲置模式,且已启用 rung)。
  • 仅更新 HSC 状态信息(如果 HSC 处于“
    运行
    ”模式,且已启用梯级)。
0x02
HSC 停止:停止 HSC 计数(如果 HSC 处于“
运行
”模式,且已启用梯级)。
0x03
HSC 加载/设置:重新加载 6 个输入元素的 HSC 应用程序数据(如果已启用 rung):HPSetting、LPSetting、HPOutput、LPOutput、OFSetting 和 UFSetting。
注意:此命令不会重新加载输入元素 HSC 累加器。
0x04
HSC 累加器重置(如果已启用 rung)。
HSC 命令结果
命令值
结果
条件
HscCmd =1
启动 HSC 机制,并且 HSC 会过渡到运行模式。
在运行模式中将 Enable 输入参数设置为 FALSE 无法停止计数。
必须发出 HscCmd =2 才能停止计数。
HSC 机制会自动更新值。
HSC AppData.Accumalator 与 HSC Sts.Accumulator 一起更新。
HscCmd =4(重置)
将 HSC Acc 的值设为 HSC AppData.Accumalator 的值。
HscCmd =4 不会停止 HSC 计数。
如果发出 HscCmd =4 时 HSC 正在计数,则某些计数可能会丢失。
要在计数时将 HSC Acc 设为特定的值,请在发布 HscCmd =4 前将值立即写入 HSC AppData.Accumalator。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal