MAX(最大值)

计算两个整型值的最大值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
MAX
MAX
MAX 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN1
输入
DINT
任何有符号整型值。
IN2
输入
DINT
不能为实型。
MAX
输出
DINT
两个输入值的最大值。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

MAX 示例

MAX 功能块图示例
MAX 功能块图示例
MAX 梯形图示例
MAX 梯形图示例
MAX 结构化文本示例
MAX 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value); (* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal