AWA(ASCII 写入附加)

AWA 指令将包含两个附加(用户配置)字符的字符串写入外部设备。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器。
AWA
AWA
AWA 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
IN
输入
BOOL
梯级输入状态。
  • TRUE: 检测到上升沿,启动指令块,前提是上一个操作已完成。
  • FALSE:指令块处于空闲状态。
AWAInput
输入
AWAAWT
通道和要写入缓冲区的字符数(长度)。最多 82 个。
使用 AWAAWT 数据类型定义 AWAInput 的 Channel、Length 和 Cancel 参数。
Source
输入
ASCIILOCADDR
属于 ARD 或 ARL 指令的输出(作为字符数组)的源字符串。
Q
输出
BOOL
表示写入正在进行或完成的时间。
从程序扫描中同步更新此说明的输出。输出 Q 无法用于重新触发该指令,因 IN 已进行沿触发。
  • TRUE: 功能块完成。
  • FALSE:功能块未完成。
NumChar
输出
UINT
字符数。如果源字符串的长度短于请求的长度,则 NumChar 可能短于传输所要求的长度。
当传输完成并且 Q 为 TRUE 时将会更新。
Error
输出
BOOL
表示存在错误条件。
  • TRUE: 检测到错误。
  • FALSE:无错误。
ErrorID
输出
UINT
标识错误的唯一数字。在 ABL 错误代码中定义的该指令的错误。
AWA 错误代码
错误代码
错误描述
03
传输无法完成,因为清除发送信号已丢失。
06
检测到非法参数。
07
无法完成 ASCII 发送或接收,因为已使用通道配置对话框关闭通道配置。
08
无法完成 ASCII 写入,因为 ASCII 传输已在进行。
09
当前的通道配置不支持请求的 ASCII 通信。
10
已设置 Cancel,从而停止指令的执行。不需要任何操作。
11
字符串的请求长度无效、为负数、大于 82 或为 0。适用于 ARD 和 ARL 功能块。
13
控制块中请求的 (.LEN) 长度为负数或大于存储在源字符串中的字符串大小。适用于 AWA 和 AWT 功能块。
14
ACL 功能块已被取消。
16
串行端口不支持 RTS 或 CTS 控制行。

AWA 示例

AWA 功能块图示例
AWA 功能块图示例
AWA 梯形图示例
AWA 梯形图示例
AWA 结构化文本示例
AWA 结构化文本示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal