ACB(缓冲区中的 ASCII 字符)

ACB 指令统计缓冲区中的 ASCII 字符总数,包括行尾。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器。
ACB
ACB
ACD 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
IN
输入
BOOL
梯级输入状态。
  • TRUE: 检测到上升沿时,启动指令块,前提是上一个操作已完成。
  • FALSE:指令块处于空闲状态。
ACBInput
输入
ABLACB
要操作的通道。
使用 ABLACB 数据类型定义 ACBInput 的通道、触发类型和取消参数。
Q
输出
BOOL
表示字符计数是正在进行还是已完成。
此功能块的输出与程序扫描同步更新。输出 Q 无法用于重新触发该指令,因 IN 已进行沿触发。
  • TRUE: 计数已完成。
  • FALSE:计数正在进行。
Characters
输出
UINT
缓冲区中的字符数。
Error
输出
BOOL
表示存在错误条件。
  • TRUE:检测到错误。
  • FALSE:无错误。
ErrorID
输出
UINT
标识错误的唯一数字。在 ABL 错误代码中定义的该指令的错误。
ACB 错误代码
错误代码
错误描述
03
传输无法完成,因为清除发送信号已丢失。
06
检测到非法参数。
07
无法完成 ASCII 发送或接收,因为已使用通道配置对话框关闭通道配置。
08
无法完成 ASCII 写入,因为 ASCII 传输已在进行。
09
当前的通道配置不支持请求的 ASCII 通信。
10
已设置 Cancel,从而停止指令的执行。不需要任何操作。
11
字符串的请求长度无效、为负数、大于 82 或为 0。适用于 ARD 和 ARL 功能块。
13
控制块中请求的 (.LEN) 长度为负数或大于存储在源字符串中的字符串大小。适用于 AWA 和 AWT 功能块。
14
ACL 功能块已被取消。
16
串行端口不支持 RTS 或 CTS 控制行。

ACB 示例

ACB 功能块图示例
ACB 功能块图示例
ACB 梯形图示例
ACB 梯形图示例
ACB 结构化文本示例
ACB 结构化文本示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal