重命名轴

按照以下步骤重命名轴。
重命名轴
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器节点以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中的“
    PTO 运动
    ”下,选择“
    轴<x>
    ”。
  3. 在“
    轴<x> - 常规
    ”配置页面的“
    轴名称
    ”框中,输入新名称。
    小贴士: 要删除轴,请在“PTO 运动 - 常规”配置页面中清除“
    轴<x>
    ”复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal