内存卡配置页面

内存卡主要用于备份项目文件和存储数据日志及配方文件。
对于 L20E 控制器,提供了“
内存卡
”配置页面。使用该页面可以执行以下操作:
  • 将项目文件备份到内存卡。
  • 从内存卡还原项目文件。
  • 打开控制器诊断视图,以对内存卡和项目中的内存卡设置进行比较。
“内存卡”配置页面上的设置
设置
描述
诊断
打开“控制器诊断”视图。
该按钮在控制器处于联机状态时可用。
在通电时加载
指定在打开 L20E 控制器时的内存卡行为。选项包括:
  • “
    始终加载
    ”:每次打开 L20E 控制器时都从内存卡加载用户程序。
  • “
    在内存出错时加载
    ”:当发生内存故障时加载用户程序。当用户程序无法加载或从控制器中删除时会发生内存故障。
  • “
    已禁用
    ”:不从内存卡加载用户程序。这是默认设置。
覆盖以太网设置
指定是否使用内存卡中的设置覆盖以太网设置。
为“
在通电时加载
”选择的选项不同,“
覆盖以太网设置
”的行为也会有所不同:
  • 当“
    在通电时加载
    ”处于“
    已禁用
    ”状态时,该复选框不可用。
  • 当“
    在通电时加载
    ”处于“
    在内存出错时加载
    ”状态时,该复选框处于选中状态而且为只读。
  • 当“
    在通电时加载
    ”处于“
    始终加载
    ”状态时,该复选框在默认情况下处于选中状态,而且可以根据需要清除。
无论该复选框是否处于选中状态,Modbus 服务器状态设置都将被覆盖。
在备份和还原时包括变量值
确定在将用户程序备份到内存卡或从内存卡还原用户程序时,是否包括变量的项目和逻辑值。
默认情况下,该复选框处于清除状态。
对用户备份项目启用加密
备份控制器项目时启用加密。默认情况下,该复选框处于清除状态。
启动将用户程序和 L20E 控制器项目文件备份到内存卡的操作。该按钮在以下情况下可用:
  • 检测到内存卡。
  • 控制器处于“
    远程编程
    ”模式。
启动从内存卡还原用户程序和 L20E 控制器项目文件的操作。该按钮在以下情况下可用:
  • 检测到用来存储项目的内存卡。
  • 控制器处于“
    远程编程
    ”模式。
有关 MicroSD 卡的详细信息,请参见《》。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal