从内存卡还原项目文件

使用“
内存卡
”配置页面可以针对因断电或控制器故障导致的意外数据丢失还原 L20E 控制器程序和函数文件。
先决条件
  • 可以检测到用来存储项目的内存卡。
  • 控制器处于“
    远程编程
    ”模式。
要从内存卡还原项目文件
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    内存卡
    ”。
  3. (可选)在“
    内存卡
    ”配置页面上,根据需要选择在备份或还原时包括变量值。
  4. 选择“
    从内存卡还原
    ”。
  5. 在“
    内存卡
    ”中,选择“
    还原
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal